コンテンツにスキップ
ステージングサーバー
開発サーバー

microDisplay XがBayer画像をモノクロ画像として保存する場合#

問題#

カラーカメラでmicroDisplay Xを使用する場合、Bayerの Pixel Format を使用して取り込まれた画像はカラーで表示されます。ただし、Saveボタン(下記参照)を使用して画像を保存すると、ディスク上のファイルは、通常のBayerパターンの構造を持つモノクロになる場合があります。

microDisplay Xでの画像の保存

原因#

microDisplay Xソフトウェアは、カラーに変換されたBayerフォーマットで画像を表示しますが、DMAバッファの内容は元のフォーマットのまま保存されます。そのため、例えばBayerRG8を使用して取り込まれた画像(RAW画像)はモノクロのTIFFファイルとして保存され、結果の画像にはBayerパターンが表示されます。RGB8を使用して取り込まれた画像(カラー画像)は、ビューアに表示されているとおり、カラーのTIFFファイルとして保存されます。

解決策#

解決策はありません。これは仕様通りの動作です。

ナレッジ記事に戻る