コンテンツにスキップ
ステージングサーバー
開発サーバー

microDisplay Xでフレームグラバー上の最後に使用したアプレットを手動で変更する#

例えばmicroDisplay Xが開けなくなった場合など、最後に使用したアプレットを手動で変更する必要が生じることがあります。これを行うには、AppDataディレクトリ内の設定ファイルを介してアプレットを変更できます。

以下の手順は、imaFlexおよびimaWorxの両方のフレームグラバーに適用されます。

  1. AppDataディレクトリにアクセスします。

    • Windows + Rキーを押して、ファイル名を指定して実行ダイアログを開きます。
    • %appdata%と入力して、Enterキーを押します。
    • Roamingフォルダーに移動し、Baslerディレクトリを開きます。
  2. 設定ファイルを編集します。

    • Baslerフォルダー内にあるme6_0_initという名前のファイルを見つけます。
    • テキストエディターを使用してこのファイルを開きます。
  3. 最後に使用したアプレットのエントリを見つけて、次のように変更します。

    • Acq_QuadCXP12Area.dll
    • 変更を加えたら、ファイルを保存します。
  4. PCを再起動します。

    • コンピューターを再起動します。
    • microDisplay Xを起動します。これでフレームグラバーがデフォルトのアプレットで読み込まれるはずです。

これらの手順に従うことで、アプレットを手動でリセットし、microDisplay Xを再び正常に機能させることができます。

ナレッジ記事に戻る