ハウツー:マルチカメラ IP ルーティングを設定する方法#
システムとカメラの正しいIP設定を検討する前に、ターゲットとするアーキテクチャについて考える必要があります。以下のいずれかの方法を実行できます。
- 単一のネットワークを使用して、デバイス間で利用可能な帯域幅を共有する
- 複数のネットワークを設定して、すべてのカメラでフル帯域幅を使用する
両方のアーキテクチャの詳細を以下に示します。混在シナリオも可能ですが、ここでは取り上げません。
まず、ネットワークのサイズ(デバイス数)を選択します。マシンビジョンアプリケーションの場合、Baslerでは予約済みのプライベートIPv4ネットワーク範囲内のIPアドレスを使用することを推奨しています。

以下では、最も一般的なクラスCネットワークに焦点を当てます。さらに簡素化するため、サブネットマスクとして常に255.255.255.0を使用し、65000以上のサブネット(それぞれ65000以上のデバイス)を許可します。
IPv4アドレスは、ドットで区切られた4つの10進数ブロックで構成されます。指定されたサブネットマスクでは、最初の3つのブロックがサブネット(ネットID)を示し、最後のブロックのみが個々のデバイス(ホストID)の番号付けを許可します。

情報
すべてのネットワークにおいて、最初と最後のIPアドレスは予約されており、デバイスに使用してはなりません。上記の例では、192.168.0.0および192.168.0.255がそれに該当します。
帯域幅の共有 - シングルNIC#
複数のカメラでGigE帯域幅を共有できる余裕がある場合は、単一のネットワークとネットワークインターフェイスコントローラー(NIC)が必要です。カメラとNICの両方が同じネットワーク内にある必要があります。IPアドレスを設定する際には、この点に注意する必要があります。
次の例では、1つのサブネット 192.168.1.0を使用します。
4つのIPアドレスはネットID 192.168.1に基づき、ホストIDとして .1、.2、.3、.4 を使用します。

通信を行うには、すべてのデバイスが同じサブネットに属している必要があります。
情報
図に示すように、個々のコンポーネントを接続するには追加のスイッチが必要です。
フル帯域幅 - 複数NIC#
カメラごとに完全なGigE帯域幅が必要な場合は、複数のNICと異なるIPサブネットを使用する必要があります。以下のケースでは、2つのサブネット 192.168.1.0 と 192.168.4.0 を使用します。対応するIPアドレスは以下の通りです。
- ネットID:192.168.1 (ホストIDとして .1 および .2 を使用)
- ネットID:192.168.4 (ホストIDとして .1 および .2 を使用)

IPルーティング:各カメラとNICが独自のサブネットを持つ