コンテンツにスキップ
ステージングサーバー
開発サーバー

方法: GRUBで最後の起動選択を記憶させる#

LinuxとWindows OSのデュアルブートシステムを使用している場合、ブートローダーとしてGRUBがインストールされているのが一般的です。

デフォルトのOSや一覧の最初のエントリを起動するのではなく、最後に選択したOSをGrubに記憶させたい場合は、Grubの設定を編集して指定することができます。

手順は次のとおりです。

  1. Linux(例:Ubuntu)を起動し、ターミナルを開きます。
  2. Grubの設定を編集します:
    sudo nano /etc/default/grub
    
  3. 次の行をコメントアウトし、 GRUB_DEFAULT=0 (または任意の番号)、次のように置き換えます:
    #GRUB_DEFAULT=0
    GRUB_DEFAULT=saved
    GRUB_SAVEDEFAULT=true
    
  4. ファイルを保存し、次のように入力してGrubをアップデートします:
    sudo update-grub
    
  5. (該当する場合のみ)update-grubが利用できない場合:
    sudo grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg
    

これで、Windowsから再起動するとWindowsが起動します。これはUbuntuにも同様に適用されます。

ナレッジ記事に戻る