pylon 方法:pylon Cでストリームグラバーの統計情報を取得する# このサンプルコードは、pylon Cを使用してストリームグラバーの統計情報を取得する方法を示しています。 2つの方法が紹介されています。 名前によってノードにアクセスする(カメラのノードマップの代わりにストリームグラバーのノードマップを使用する) "Statistic" カテゴリを反復処理し、利用可能なすべての Property とその値を表示する。 ナレッジ記事に戻る このページは役に立ちましたか? ご意見ありがとうございます。 フィードバックありがとうございます!このページの改善にご協力ください。