boost カメラ ハウツー:Basler boost V 出力ラインの出力電圧を拡張する方法# Basler boost Vカメラには、絶縁出力ライン(Line 2)が1つ搭載されています。 終端に応じて、Highレベルは2 Vまたは4 VDCになります。 (24 VDC信号などの)より高い電圧レベルを必要とするデバイスを駆動するには、外部回路を追加する必要があります。 Baslerでは、次の図に示すようにNPNトランジスタの使用を推奨しています。 トランジスタの選択は、必要な電流によって異なります。 ナレッジ記事に戻る このページは役に立ちましたか? ご意見ありがとうございます。 フィードバックありがとうございます。を利用して、このページの改善にご協力ください。