コンテンツにスキップ
ステージングサーバー
開発サーバー

Basler ace UおよびLカメラの筐体温度とコア基板温度#

このアプリケーションノートでは、温度センサーを搭載したBasler ace UおよびLカメラの温度を監視する方法について説明しています。

さらに、内部のコアボード温度に基づいて、現在のカメラ筐体温度を推測するための基本的なルールについても紹介しています。

情報

適切なレンズ(1インチセンサーサイズのカメラに1インチレンズを取り付けるなど)を使用する場合、ほとんどのユースケース(周囲温度約25 °C)において、カメラの筐体温度が50 °Cを超えることはありません。

ナレッジ記事に戻る