一般的なネットワークスイッチの推奨事項#
カメラのパフォーマンスを最大限に引き出すために、Basler は、当社製品との互換性がテストされた高品質なアクセサリの使用を推奨しています。
もちろん、他のアクセサリをカメラで使用することも可能です。
Basler では、以下の要件を満たすデバイスを強く推奨しています。
- 十分な量のバッファMemory(ポートあたり 512 KB 超)が搭載されていること。一部のベンダーはバッファMemoryを MB 単位で記載している場合があるため、この点には注意してください。この値は、利用可能なポート数で割る必要があります。例: 8 ポートのスイッチで 2 MB の場合、2 MB / 8 = 各ポート 256 KB となります。
- CPU 負荷を軽減するために ジャンボフレーム(少なくとも 9 KB)をサポートしていること
- データ転送パスで発生するレイテンシが 20 µs 未満であること
さらに、アプリケーションで必要な場合は、スイッチが Power over Ethernet(PoE または IEEE 802.3af として知られています)をサポートしているかどうかを確認することもできます。
これらのデータが見つからない場合は、ネットワークスイッチの製造元に詳細なデータシートを要求してください。
技術データに問題がない場合でも、本番稼働の前に十分なテストを実施することをお勧めします。これは、すべてが問題なく動作することを確実にする唯一の方法です。