コンテンツにスキップ
ステージングサーバー
開発サーバー

フレームグラバーが検出されない: PCIeバスのBIOS設定#

お使いのPCでフレームグラバーが検出されない場合(デバイスマネージャーでカードが認識されない場合)、BIOS設定を確認することをお勧めします。

これは、検出されたPCIeの世代が期待されるものと一致しない場合に特に役立ちます。

フレームグラバーが電源に正しく接続されていることを確認してください。フレームグラバーのモデルによっては、LEDの点灯状態により電源が正しく供給されていることを確認できます。

確認できたら、マシンの起動時にBIOS設定画面を開きます。BIOSを起動する正しい手順については、お使いのマシンのマニュアルを参照してください。

次に、Advanced Configurations と PCIe LinkSpeed に移動し、設定が可能な限り最高速度に設定されていることを確認します。

Auto設定では、必ずしも最高のPCIe速度が選択されるとは限りません。そのため、Baslerでは可能な限り最高のPCIe世代を手動で選択することを推奨しています。

次のスクリーンショットは、PCIe Gen3までをサポートするDELL Precision Tower 5810で撮影されたものです:

BIOSでのPCIe LinkSpeedの設定

ナレッジ記事に戻る