pylonカメラエミュレーターのフレームレートを制限する要因#
pylon Camera Emulatorを使用して達成できるフレームレートには、固有の制限はありません。ただし、特定のシステムで達成できるフレームレートにはいくつかの制限要因があります。
- AcquisitionFrameRateやExposureTimeなどのカメラパラメータ設定
- CPUで処理する必要があるテスト画像の表示(TestImageSelector)
- 画像の表示(ImageFileMode = On)
最大パフォーマンスを実現するには、pylon Viewerで次の設定を使用します。
- Acquisition Controls > Enable Acquisition Frame Rate disabled
- Acquisition Controls > 3つのExposureTime設定すべてを最小値(100.0 / 1.0 / 100)に設定
- Image Format Controls > Test Image SelectorをTest Image Offに設定
この設定では、Dell OptiPlex 5050を使用して、1 MP画像、約9 GB/sで9000 fpsを達成しました。
情報
上記の数値(9000 fps)は一例にすぎません。セットアップによっては異なる結果が表示される場合があります。