SWIRカメラには放熱が必要ですか?#
BaslerのSWIRカメラを使用しているが、過熱を防ぐために対策を講じるべきか疑問に思っている方へ。
SWIRカメラには現在USBおよびGigEインターフェースモデルが用意されており、USBカメラはGigEモデルに比べて消費電力が大幅に低くなっています。
一概にお答えするのは難しいですが、これまでの経験から、SWIRカメラに追加の冷却フィンは必要ありません。ドキュメントに記載されている仕様を遵守している限り、正常に動作します(センサー温度はおそらく35〜40°C程度になります)。
新しいファームウェア機能により、Baslerはセンサー温度15°Cのアクティブ冷却カメラと同等の画質を実現しています。
参考までに、ウェブサイト上の画像は、ヒートシンクなしの室温環境において、GigEカメラでゲイン18 dB、Exposure Time 50 msで撮影されたものです。
画質に関するご期待に添えない場合は、(ace 2用Baslerヒートシンクなどの)冷却フィンを追加することで、結果の改善に確実に役立ちます。