コンテンツにスキップ
ステージングサーバー
開発サーバー

Framegrabber APIを使用したフレーム番号の特定#

Framegrabber API の以前のバージョンでは、 Fg_getImageEx() コールバック関数はブロッキングモードでフレーム番号を返していました。これはエラーが発生しやすかったため、Framegrabber SDK バージョン 5.9.0 で修正されました。現在では、代わりにバッファ番号が返されます。

下位互換性のために、次を使用できます FG_APC_OLD_ACQ_BLOCK_BEHAVIOR そして電話する Fg_getImageEx() をコールバックハンドラーから呼び出します。ただし、これは推奨されておらず、絶対必要な場合にのみ使用してください。

フレーム番号を決定するには、 Fg_getParameterEx() 関数を新しい FG_IMAGE_NUMBER パラメータ識別子とともに使用します。

また、ランタイム 5.9.0 リリースノートおよびfglib5 ドキュメントの脚注 cも参照してください。

ナレッジ記事に戻る