カメラ dart USB dart USB I/Oコネクターの位置# Basler dart USBカメラの正確なI/Oコネクタの位置は、こちらに示されています。 コネクタ自体は、1.27 mmピッチのデュアルロージェケットを備えた6ピンソケットコネクタです。 ナレッジ記事に戻る このページは役に立ちましたか? ご意見ありがとうございます。 フィードバックありがとうございます。を利用して、このページの改善にご協力ください。