pylonフィルタードライバー使用時のCPU負荷#
数年前は、pylonパフォーマンスドライバーに比べて、pylonフィルタードライバーを使用する場合のCPU負荷は大幅に高くなっていました。しかし、それはデュアルコアCPUの時代のお話です。
ハイパースレッディングに対応したi7 CPUの時代では、pylonフィルタードライバーはpylonパフォーマンスドライバーとほぼ同等のパフォーマンスを発揮します。現在では、両者の違いはほとんど無視できるほどです。
このため、Baslerでは10GigEパフォーマンスドライバーに対する需要は見込んでいません。
以下の測定は、次のコンポーネントを使用して実施されました。
コンピューター:Dell製デスクトップPC Optiplex 7010 NIC:Intel X540(10GigE)ネットワークスイッチ:s3300-28x カメラのパケットサイズ:3000
スクリーンショットに示されているように、フィルタードライバーを使用した10台のカメラによる並列画像取得でのi7 CPU負荷はわずか12%です。