レーザー搭載カメラ使用時の画像における同心円状のパターン#
問題#
レーザーを使用する一部のアプリケーション、特にレーザービームプロファイリングでは、画像に「ブルズアイ(的の中心)」に似た干渉パターンが現れることがあります。
原因#
この効果は一般的に「ニュートン環」として知られており、レーザー光がイメージセンサーのカバーガラスと相互作用することによって発生します。
この現象は、カバーガラスの曲率、光の波長、入射角など、多くの変数によって変化します。
詳細については、こちら(Wikipedia)を参照してください。
解決策#
唯一真に効果的な解決策は、イメージセンサーのカバーガラスを取り除くことです(米国のWilco Imagingなど)。ただし、これは非常に手作業が多く、センサーダイを損傷するリスクが非常に高いプロセスです。露出したダイ上にわずかな塵の粒子があるだけでも、多くのピクセルが損傷します。
一部のカメラについては、Baslerが「グラスレス」カメラを提供できる場合があります。ただし、取り扱いプロセスの複雑さのため、Baslerとの特別な契約が必要です。ほとんどのアプリケーション、または他のモデルを使用するアプリケーションのために、Baslerはアフターマーケットでのカバーガラス除去を提供できる信頼できるサードパーティのリストを維持しています。
アプリケーションについて相談し、適切なソリューションを見つけるためには、Baslerの営業またはサポートにお問い合わせください。