適合証明書(Certificate of Compliance)と適合宣言書(Declaration of Conformity)の違い#
カメラに「適合証明書」(CoC)が同梱されていることを期待される場合や、Baslerにそのような書類を要求される場合があります。
この書類は通常、Baslerの製品には適用されず、「適合宣言書」(DoC)とは異なります。通常、カメラに同梱されている納品書/請求書がCoCの代わりとして十分機能します。
説明#
「適合宣言書」(DoC)は、設計が準拠している規格を明記した書類です。例えば、EMC関連のトピックについて言及する場合、当社の「CE適合宣言書」は、カメラの設計がDoCに記載されているCE規格に準拠していることを示しています。
「適合証明書」(CoC)は、受領した部品が注文時に提示された仕様を満たしていることを確認する書類です。
CoCは、パイプや電線などのカスタム加工部品を注文する際によく使用されます。この分野では、ベンダーは注文時に顧客にいくつかのオプション(長さ、材質など)を提供し、ベンダーはCoCによって仕様が満たされていることを証明できます。
しかし、Baslerは通常、標準製品の注文時にこれらのオプションを提供していません。したがって、注文に関する唯一の「仕様」は、カメラのパーツ番号です。出荷時の納品書/請求書にはパーツ番号が記載されているため、納品書/請求書は出荷品が仕様を満たしていることを確認する役割を果たします。