boost V: マルチチャンネル検出の問題#
Basler boost Vカメラは4チャネルのCXP-12デバイスです。
これらのカメラでは、チャネル1がメインチャネルとして専用の役割を持っています。これについては、お使いのカメラモデルのトピックの「カメラコネクタとステータスLED」セクションに記載されています。カメラのトピックは、エリア・ラインスキャンカメラセクションでご確認いただけます。

チャネル1にケーブルが接続されるとすぐに、カメラは検出プロセスを開始します。この時点で他のチャネルが接続されていない場合、カメラは正しく設定されません。
他のチャネルを接続しても、検出プロセスは開始されません。つまり、他の2本のケーブルを後から接続した場合でも、boost Vは3本のケーブルが接続されていながら単一のCXP-12リンクのみを使用するような状態になります。
このような検出の問題を回避するため、必ずマスター以外のすべてのケーブルを先に接続し、最後にマスターケーブルを接続してください。これにより、検出プロセスによって正しい設定が適用されます。