コンテンツにスキップ
ステージングサーバー
開発サーバー

Basler Lens Selectorでの画角の計算#

カメラとレンズの組み合わせの画角を計算する方法には、次のようなものがあります。

方法1:ワーキングディスタンスと被写体サイズに基づく方法

計算式(方法1)

方法2:レンズの焦点距離とセンサーサイズに基づく方法

計算式(方法2)

これらの計算結果はわずかに異なる場合があります。

Basler Lens Selectorは、方法2を使用して画角を計算します。

例:IMX540カメラ(a2A-5328)と25 mmレンズを使用すると仮定します。

IMX540カメラ仕様

方法2を使用して、次のように計算します。

方法2を使用した計算

そして、これはまさにレンズセレクターで得られる結果です。

レンズセレクター1

ワーキングディスタンスを710 mmとすると、計算ツールでは25 mmの焦点距離で400 mm x 345 mmのエリアを確認できることが示されます。

レンズセレクター2

ただし、方法1を使用した場合の画角は次のようになります。

方法2を使用した計算1

方法2を使用した計算2

結果がわずかに異なっていることがわかります。

レンズセレクターツールは、焦点距離とセンサーサイズに基づいて画角を計算します。

ナレッジ記事に戻る