コンテンツにスキップ

Basler boost Vカメラ用ヒートシンク#

Basler boost Vカメラ用ヒートシンクは、カメラの動作中に効率的に放熱するしくみを備えています。

情報

This heat sink isn't suitable for Basler boost R cameras.

ヒートシンクの取り付けは、お使いのアプリケーションで、お使いのカメラモデルのトピックの「環境要件」セクションで指定されている最大動作温度を超えた場合にのみ必要です。

Basler boost Vカメラ用ヒートシンク

  • 注文番号:2200001253
  • この注文番号では、2個のヒートシンクが提供されます。各ヒートシンクには、カメラ側に取り付けるための2本のネジが付属しています。

最適な冷却効果を得るために、Baslerはカメラの両側で2つのヒートシンクを使用することをお勧めします。

Technical Drawings#

Basler boost Vヒートシンク寸法

物理的仕様#

寸法 Technical Drawingsを参照してください
材料 黒色陽極処理アルミニウム
ネジ M4 × 7, DIN 7984

概要#

RoHS適合 はい
保証 1年

カメラ、取り付け、放熱の提供の詳細については、boost Vカメラモデルに関するトピック、ハードウェアの取り付けおよび放熱の提供トピックを参照してください。