Trigger Source(BCON for MIPI)#
機能を使用する#
Frame Startトリガーのトリガー方法を設定するには、TriggerSource
パラメーターを次のいずれかの値に設定します。
Line1
:選択したトリガーは、I/Oライン1に電気信号を印加することでトリガーされます。PeriodicSignal1
:選択したトリガーは、Periodic Signal機能を使用してトリガーされます。
サンプルコード#
// Set the trigger source to Line 1
camera.TriggerSource.SetValue(TriggerSource_Line1);
INodeMap& nodemap = camera.GetNodeMap();
// Set the trigger source to Line 1
CEnumParameter(nodemap, "TriggerSource").SetValue("Line1");
/* Macro to check for errors */
#define CHECK(errc) if (GENAPI_E_OK != errc) printErrorAndExit(errc)
GENAPIC_RESULT errRes = GENAPI_E_OK; /* Return value of pylon methods */
/* Set the trigger source to Line 1 */
errRes = PylonDeviceFeatureFromString(hdev, "TriggerSource", "Line1");
CHECK(errRes);
pylonViewerアを使用して、パラメーターを簡単に設定することもできます。