Trigger Mode(BCON for MIPI)#
機能を使用する#
Trigger Modeの設定#
トリガーモードを設定するには、TriggerMode
パラメーターを次のいずれかの値に設定します。
On
:トリガーによる画像取得を有効にします。Off
(デフォルト):トリガーによる画像取得を無効にします。トリガー信号はカメラによって自動的に生成されます(「フリーラン」画像取得)。
サンプルコード#
// Enable triggered image acquisition for the Frame Start trigger
camera.TriggerMode.SetValue(TriggerMode_On);
INodeMap& nodemap = camera.GetNodeMap();
// Enable triggered image acquisition for the Frame Start trigger
CEnumParameter(nodemap, "TriggerMode").SetValue("On");
/* Macro to check for errors */
#define CHECK(errc) if (GENAPI_E_OK != errc) printErrorAndExit(errc)
GENAPIC_RESULT errRes = GENAPI_E_OK; /* Return value of pylon methods */
/* Enable triggered image acquisition for the Frame Start trigger */
errRes = PylonDeviceFeatureFromString(hdev, "TriggerMode", "On");
CHECK(errRes);
pylonViewerアを使用して、パラメーターを簡単に設定することもできます。