コンテンツにスキップ

Test Patterns(BCON for MIPI)#

Test Patternsカメラ機能を使用すると、カメラの基本的な機能と画像の送信機能を確認できます。

テストパターンは、メンテナンスおよび障害診断に使用できます。これらはカメラ自体によって生成されます。つまり、カメラの光学部品とイメージセンサーは生成に関与しません。

機能を使用する#

Test Patternsの表示#

テストパターンを表示するには、次の手順に従います。

  1. TestPatternパラメーターを目的のテストイメージに設定して、テストパターンを選択します。
  2. 1枚以上の画像を取得して、選択したテストパターンを表示します。pylon Viewerにテストパターンを表示する場合は、ツールバーのシングルショットボタンまたは連続ショットボタンをクリックします。

サンプルコード#

// Select test image 1
camera.TestPattern.SetValue(TestImageSelector_Testimage1);
// Acquire images to display the selected test image
// ...
// (Insert your own image grabbing routine here.
// For example, the InstantCamera class provides the StartGrabbing method.)
INodeMap& nodemap = camera.GetNodeMap();
// Select test image 1
CEnumParameter(nodemap, "TestPattern").SetValue("Testimage1");
// Acquire images to display the selected test image
// ...
// (Insert your own image grabbing routine here.
// For example, the InstantCamera class provides the StartGrabbing method.)
/* Macro to check for errors */
#define CHECK(errc) if (GENAPI_E_OK != errc) printErrorAndExit(errc)
GENAPIC_RESULT errRes = GENAPI_E_OK;  /* Return value of pylon methods */
/* Select test image 1 */
errRes = PylonDeviceFeatureFromString(hdev, "TestPattern", "Testimage1");
CHECK(errRes);
/* Acquire images to display the selected test image */
/* ... */
/* (Insert your own image grabbing routine here. */
/* For example, the InstantCamera class provides the StartGrabbing method.) */

pylonViewerアを使用して、パラメーターを簡単に設定することもできます。