Pixel Format (BCON for MIPI)#
カメラのモデルや、カメラがカラーかモノクロかによって、ピクセルフォーマットが異なります。
情報
ピクセルフォーマットの詳細については、GenICam Pixel Format Naming Convention 2.1を参照してください。
機能を使用する#
Pixel Formatの選択#
ピクセルフォーマットを選択するには、次の手順に従います。
- カメラがアイドル状態であること、つまり画像をキャプチャしていないことを確認します。
- パラメーターを
PixelFormat
次のいずれかの値(使用している場合)に設定します:MonoXX
(Mono10
、Mono12p
など)YCbCrXXX
、YUVXXX
RGB8
,BGR8
Pixel Formatの決定#
カメラで現在使用されているピクセルフォーマットを確認するには、PixelFormat
パラメーターの値を読み取ります。
使用可能なPixel Format#
情報
列挙した値のリストについては、Baslerのpylon Camera Software Suiteに付属の『プログラマーズガイド(Programmer's Guide)』および『リファレンスマニュアル(Reference Documentation)』を参照してください。
Mono Formats#
モノクロカメラがいずれかのモノクロピクセルフォーマットを使用している場合、1画素あたり8ビット、10ビット、または12ビットのデータが出力されます。
カラーカメラでいずれかのモノクロピクセル形式を使用している場合、各ピクセルの値は最初にYCbCrカラーモデルに変換されます。このモデルのY成分は輝度値を表し、モノクロセンサーのピクセルから得られる値と同じです。つまり、カラーカメラが「Mono 8」などに設定されている場合、8ビットのモノクロ画像が出力されます。
YCbCr Formats#
カラーカメラは、ピクセルデータに基づいて、YCbCr(またはYUV)形式でカラー画像を出力することもできます。
カラーカメラがこの形式を使用している場合、キャプチャされた画像の各ピクセル値は、センサーを出て、カメラを通過するときに、変換プロセスも通過します。このプロセスでは、ピクセル値ごとにY、CB、およびCRのカラー情報が生成されます。
RGBおよびBGR形式#
カラーカメラがRGB 8またはBGR 8ピクセルフォーマットを使用する場合、カメラは取得したフレームの各画素について、8ビットの赤データ、8ビットの緑データ、および8ビットの青データを出力します。
ピクセルフォーマットは、カラーデータ(赤、緑、青または青、緑、赤)の出力シーケンスによって異なります。
Maximum Pixel Bit Depth#
最大画素ビット深度は、カメラで使用可能なピクセルフォーマットの中で最も高いビット深度を持つピクセルフォーマットによって定義されます。
例:カメラで使用できるピクセルフォーマットがMono 8およびMono 12の場合、カメラの最大画素ビット深度は12ビットです。
特性#
カメラモデル | 使用可能なPixel Format |
---|---|
daA2500-60mc | YCbCr420_8 |
daA2500-60mci | YCbCr420_8 |
daA4200-30mci | YCbCr420_8 |
サンプルコード#
// Set the pixel format to Mono 8
camera.PixelFormat.SetValue(PixelFormat_Mono8);
INodeMap& nodemap = camera.GetNodeMap();
// Set the pixel format to Mono 8
CEnumParameter(nodemap, "PixelFormat").SetValue("Mono8");
/* Macro to check for errors */
#define CHECK(errc) if (GENAPI_E_OK != errc) printErrorAndExit(errc)
GENAPIC_RESULT errRes = GENAPI_E_OK; /* Return value of pylon methods */
/* Set the pixel format to Mono 8 */
errRes = PylonDeviceFeatureFromString(hdev, "PixelFormat", "Mono8");
CHECK(errRes);
You can also use the pylon Viewer to easily set the parameters.