Gamma(BCON for MIPI)#
機能を使用する#
仕組み#
カメラは、次の式(例として示すカラーカメラの赤のピクセル値(R))に従って、各画素の明るさの値にガンマ補正値(γ)を適用します。
最大ピクセル値(Rmax)は、例えば、8ビットピクセルフォーマットの場合は255、10ビットピクセルフォーマットの場合は1023に等しくなります。
Gamma Correctionの設定#
To configure gamma correction, set the Gamma
parameter to the desired value. The parameter's value range is 0 to ≈4. - Gamma = 1: The overall brightness remains unchanged. - Gamma < 1: The overall brightness increases. - Gamma > 1: The overall brightness decreases.
いずれの場合も、黒のピクセル(明るさ = 0)と白のピクセル(明るさ = 最大)は調整されません。
情報
ガンマ補正を有効にし、ピクセルフォーマットを12ビットピクセルフォーマットに設定すると、一部の画像情報が失われます。ピクセルデータ出力は12ビットのままですが、ガンマ補正処理中にピクセル値が補間されます。
追加パラメーター#
カメラのモデルに応じて、次の追加パラメーターを使用できます。
BslColorSpace
:次のいずれかのガンマ補正モードを選択できます。RGB
:追加のガンマ補正値は適用されません。sRGB
:画像の輝度はsRGBモニターでの表示用に最適化されています。ガンマ補正値約0.4が適用されます。詳細については、「詳細」セクションの脚注を参照してください。
外部リンク#
特性#
カメラモデル | 追加パラメーター |
---|---|
daA2500-60mc | Gamma機能はサポートされていません |
daA2500-60mci | BslColorSpacea |
daA3840-30mc | Gamma機能はサポートされていません |
daA4200-30mci | BslColorSpacea |
-
カラースペースが
sRGB
に設定されている場合、ガンマ補正値が約0.4に適用され、Gamma
パラメーターは読み取り専用になり、Gamma
パラメーター値は無視されます。
サンプルコード#
// Set the Gamma value to 1.2
camera.Gamma.SetValue(1.2);
INodeMap& nodemap = camera.GetNodeMap();
// Set the Gamma value to 1.2
CFloatParameter(nodemap, "Gamma").SetValue(1.2);
/* Macro to check for errors */
#define CHECK(errc) if (GENAPI_E_OK != errc) printErrorAndExit(errc)
GENAPIC_RESULT errRes = GENAPI_E_OK; /* Return value of pylon methods */
/* Set the Gamma value to 1.2 */
errRes = PylonDeviceSetFloatFeature(hdev, "Gamma", 1.2);
CHECK(errRes);
pylonViewerアを使用して、パラメーターを簡単に設定することもできます。