Exposure Time(BCON for MIPI)#
露光時間を自動的に設定するには、Exposure Auto機能を使用します。
機能を使用する#
Exposure Timeの設定#
露光時間を設定するには、次の手順に従います。
ExposureAuto
パラメーターをOff
に設定します。ExposureTime
パラメーターを目的の露光時間(マイクロ秒単位)に設定します。
最小露光時間、最大露光時間、およびパラメーターを変更できる増分は、カメラモデルによって異なります。
Exposure Timeの確認#
現在の露光時間(マイクロ秒単位)を判別するには、ExposureTime
パラメーターの値を取得します。
これは、例えば、Exposure Autoオートファンクションが有効になっていて、自動調整露光時間を取得する場合などに便利です。
特性#
カメラモデル | Minimum Exposure Time [µs] | Maximum Exposure Time [µs] | 増分[µ s] | 使用可能なExposureTimeModeパラメーター |
---|---|---|---|---|
daA2500-60mc | 14 | 33000 | 1 | いいえ |
daA2500-60mci | 68 | 2300000 | 1 | いいえ |
daA3840-30mc | 56 | 33000 | 1 | いいえ |
daA4200-30mci | 68 | 2300000 | 1 | いいえ |
サンプルコード#
// Determine the current exposure time
double d = camera.ExposureTime.GetValue();
// Set the exposure time to 3500 microseconds
camera.ExposureTime.SetValue(3500.0);
INodeMap& nodemap = camera.GetNodeMap();
// Determine the current exposure time
double d = CFloatParameter(nodemap, "ExposureTime").GetValue();
// Set the exposure time to 3500 microseconds
CFloatParameter(nodemap, "ExposureTime").SetValue(3500.0);
/* Macro to check for errors */
#define CHECK(errc) if (GENAPI_E_OK != errc) printErrorAndExit(errc)
GENAPIC_RESULT errRes = GENAPI_E_OK; /* Return value of pylon methods */
double d = 0;
/* Determine the current exposure time */
errRes = PylonDeviceGetFloatFeature(hdev, "ExposureTime", &d);
CHECK(errRes);
/* Set the exposure time to 3500 microseconds */
errRes = PylonDeviceSetFloatFeature(hdev, "ExposureTime", 3500.0);
CHECK(errRes);
pylonViewerアを使用して、パラメーターを簡単に設定することもできます。