Balance White (BCON for MIPI)#
このために、カラーチャンネル(赤、緑、青)ごとにデジタルゲイン補正を適用できます。
機能を使用する#
ホワイトバランス補正を実行する理由#
カメラで撮影された画像には、特定のカラーの濃淡などのカラーキャストが含まれている場合があります。その理由は、光源によって色温度が異なるためです。蛍光灯は画像に青みがかったキャストを加え、タングステンの白熱灯は黄色がかったキャストを加えます。
ホワイトバランス機能を使用すると、赤、緑、青の色の輝度を調整して、これらの色の変化を補正できます。その結果、取得された画像では白いオブジェクトが白く表示されます。
ホワイトバランス補正の実施#
ホワイトバランス補正を実行するには、次の手順に従います。
BalanceRatioSelector
パラメーターをいずれかの使用可能なカラーチャンネル(Red
、Green
またはBlue
)に設定します。-
選択したカラーチャンネルの
BalanceRatio
パラメーター値を調整します。- バランス比 = 1:色の輝度は変更されません。
- バランス比 >1:色の輝度は、他の2色と比較して増加します。
- バランス比< 1: 色の輝度は、他の2つの色と比較して減少します。(これは、カメラモデルが1より小さいバランス比の値をサポートしている場合にのみ可能です)。
- 使用可能なすべてのカラーチャンネルについて、手順3と4を繰り返します。
輝度の増減は比例します。たとえば、ある色のバランス比が1.2に設定されている場合、その色の輝度は20%増加します。
情報
- 1より小さいバランス比を指定すると、その色が達成できる最大輝度も減少します。1色の強い優位性を修正する場合を除き、バランス比を1未満に指定することは推奨しません。
外部リンク#
サンプルコード#
// Set the red intensity to 108.789%
camera.BalanceRatioSelector.SetValue(BalanceRatioSelector_Red);
camera.BalanceRatio.SetValue(1.08789);
// Set the green intensity to 100%
camera.BalanceRatioSelector.SetValue(BalanceRatioSelector_Green);
camera.BalanceRatio.SetValue(1);
// Set the blue intensity to 219.678%
camera.BalanceRatioSelector.SetValue(BalanceRatioSelector_Blue);
camera.BalanceRatio.SetValue(2.19678);
INodeMap& nodemap = camera.GetNodeMap();
// Set the red intensity to 108.789%
CEnumParameter(nodemap, "BalanceRatioSelector").SetValue("Red");
CFloatParameter(nodemap, "BalanceRatio").SetValue(1.08789);
// Set the green intensity to 100%
CEnumParameter(nodemap, "BalanceRatioSelector").SetValue("Green");
CIntegerParameter(nodemap, "BalanceRatio").SetValue(1);
// Set the blue intensity to 219.678%
CEnumParameter(nodemap, "BalanceRatioSelector").SetValue("Blue");
CFloatParameter(nodemap, "BalanceRatio").SetValue(2.19678);
/* Macro to check for errors */
#define CHECK(errc) if (GENAPI_E_OK != errc) printErrorAndExit(errc)
GENAPIC_RESULT errRes = GENAPI_E_OK; /* Return value of pylon methods */
/* Set the red intensity to 108.789% */
errRes = PylonDeviceFeatureFromString(hdev, "BalanceRatioSelector", "Red");
CHECK(errRes);
errRes = PylonDeviceSetFloatFeature(hdev, "BalanceRatio", 1.08789);
CHECK(errRes);
/* Set the green intensity to 100% */
errRes = PylonDeviceFeatureFromString(hdev, "BalanceRatioSelector", "Green");
CHECK(errRes);
errRes = PylonDeviceSetIntegerFeature(hdev, "BalanceRatio", 1);
CHECK(errRes);
/* Set the blue intensity to 219.678% */
errRes = PylonDeviceFeatureFromString(hdev, "BalanceRatioSelector", "Blue");
CHECK(errRes);
errRes = PylonDeviceSetFloatFeature(hdev, "BalanceRatio", 2.19678);
CHECK(errRes);
You can also use the pylon Viewer to easily set the parameters.