コンテンツにスキップ

Defect Pixel Correction Mode#

Defect Pixel Correction Modeカメラ機能を使用すると、画素欠陥補正の実行方法を変更できます。

画素欠陥補正により、明るすぎる、または暗すぎるように見える単一ピクセルの影響を最小限に抑えます。

機能を使用する#

仕組み#

取得した画像では、均一な光が使用されていても、一部の画素が他の画素よりも大幅に明るくまたは暗く見える場合があります。この問題は、個々の画素の感度の違いが原因で発生します。これは、製造上の許容誤差が原因です。

画素欠陥補正により、これらの感度差の影響を最小限に抑えます。カメラは、輝度値が隣接するピクセルよりも大幅に高い、または低いピクセル(「異常値ピクセル」)を特定し、その輝度値を調整します。

この機能をサポートするBaslerカメラでは、次の2種類の画素補正を実行できます。

  • 静的画素補正では、隣接する画素よりも輝度値が著しく低い画素(完全に黒い画素を含む)を補正します。
  • 動的画素補正では、隣接する画素よりも輝度値が著しく高い画素(完全に白い画素を含む)を補正します。

Defect Pixel Correction Modeを有効にする#

To configure how the camera performs defect pixel correction, set the BslDefectPixelCorrectionMode parameter to one of the following values:

  • On(デフォルト):カメラは静的および動的画素補正を実行します。
  • StaticOnly:カメラは静的画素補正のみを実行します。
  • Off:カメラは画素補正を実行しません

サンプルコード#

// Disable defect pixel correction
camera.BslDefectPixelCorrectionMode.SetValue(BslDefectPixelCorrectionMode_Off);
INodeMap& nodemap = camera.GetNodeMap();
// Disable defect pixel correction
CEnumParameter(nodemap, "BslDefectPixelCorrectionMode").SetValue("Off");
// Disable defect pixel correction
camera.Parameters[PLCamera.BslDefectPixelCorrectionMode].SetValue(PLCamera.BslDefectPixelCorrectionMode.Off);
/* Macro to check for errors */
#define CHECK(errc) if (GENAPI_E_OK != errc) printErrorAndExit(errc)
GENAPIC_RESULT errRes = GENAPI_E_OK;  /* Return value of pylon methods */
/* Disable defect pixel correction */
errRes = PylonDeviceFeatureFromString(hdev, "BslDefectPixelCorrectionMode", "Off");
CHECK(errRes);

pylon Viewerを使用して、パラメーターを簡単に設定することもできます。