コンテンツにスキップ

回路図(ace)#

この項では、Basler ace GigEまたはace USB 3.0カメラを外部回路に接続するための回路図の例を示します。

情報

お使いのカメラモデルの電気的要件については、お使いのカメラのトピックを参照してください。カメラのトピックは、「モデル」セクションに記載されています。

Opto-Coupled Input Line#

次の図に、光結合入力ラインを使用している標準的な回路を示します。例として、TTLまたはCMOS論理ゲートが外部回路で使用されています。

標準的な外部回路がある光結合入力ライン回路図

Opto-Coupled Output Line#

次の図に、光結合出力ラインを使用している標準的な回路を示します。

標準的な電圧出力回路がある光結合出力ライン回路図

次の図に、光結合出力ラインをLEDで監視するために使用できる標準的な回路を示します。この例では、外部回路の電圧は24VDCです。回路の電流は外部抵抗によって制限されています。

外部回路の標準的なLED出力信号(+24VDC)を備えた光結合出力ライン回路図

GPIO入力ライン#

次の図に、GPIOライン(お使いのカメラモデルにある場合)が入力として動作するように設定されている標準的な回路を示します。例として、TTLまたはCMOS論理ゲートが外部回路で使用されています。

GPIOラインが入力に設定されていて標準的な外部回路があるGPIOライン回路図

次の図は、GPIOラインを使用した外部回路の別の例を示しています(カメラモデルに存在する場合)。

GPIOラインが入力に設定されていて標準的な外部回路があるGPIOライン回路図

GPIO出力ライン#

次の図に、GPIOライン(お使いのカメラモデルにある場合)が出力として動作するように設定されている標準的な回路を示します。

GPIOラインが出力に設定されていて標準的な外部出力回路があるGPIOライン回路図

トップに戻る